主题中讨论的其他器件: BQ28Z610
モバイルバッテリーの残量計として、新設計の基板を使用したBQ27427を採用しました。バッテリー充電回路はありません。
デバッグに使用するモバイルバッテリー(リチウムイオンバッテリー μ V)は5V / 1500mA:3.7V / 2600mAです。
今後、実際に使用するモバイルバッテリー(リチウムイオンバッテリー)の容量アップを予定しています。
電池ケースの着脱はしていないので、BIN端子を10kΩに引き下げました。器
GPOUT端子は未使用のまま、μ A 10kΩ(3.3V)までプルアップしました。
VDD端子からの電力は回路側では使用されません。
同一基板に実装したマイコンを用いて、I5C (1.5V)通信で約2秒周期でBQ27427からデータ(テクニカルリファレンスマニュアルの表2 -3、表3 -5)を取得しました。
デバッグ中なので、マイコンはBQ2とのI27427C通信とPCとのシリアル通信のみの状態でした。バッテリー駆動時間は約40分でした。
スリープモードへの移行はまだ行われていません。
BQ27427の設定は初期値のままです。
その結果、BQ27427からのStateOfCharge ()はモバイルバッテリーがなくなるまで99 %でした。
BQ27427からの電圧(は約4800mVでした。)
温度()は約20°Cから約32°Cでした。
AverageCurrent ()は、デバッグ中に約400mAに設定されました。実際、減少すると予想されます。
BAT_ DETフラグは必ずしも「1」ではありませんでした。μ s
DSGフラグは「1」になりません。μ A
ITPOR フラグが 0 になることはほとんどありません。
软 RESETサブコマンドを実行した後、状況に変化は見られませんでした。
<質問>
1.部品選定に間違いはありませんか
テクニカルリファレンスマニュアルの図2.1に示すように、NORMALモードで動作しているかどうかを確認する方法を教えてください。μ A
3. FLAGSは7種類ありました。ここまで変わるのかな?FLAGSにはFFFFもありました。
4. SOC値が変わらないのは設定値だと思います。どのような設定をすればよいですか?
(現在、ドキュメント「学習サイクルの成功」を読んでいます μ A)
良い答えを待っています。