主题中讨论的其他器件:UCC27282、、 UCC27201A
尊敬的专家:
我的客户正在评估 UCC27211和 UCC27282、他们需要以下信息:
1、温度系数与温度的关系
2、Tmon 和 Tmoff 的分布图,在特定的测试温度下更好。
非常感谢!
Br、
维多利亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Victoria、
感谢您提出有关 UCC27211和 UCC27282的问题。
1. Tmon 和 Tmoff 与温度间的关系图请 参见 UCC27211数据表中的第7.10节"典型特性"。 UCC27282数据表未提供该图表。
2.您能解释一下您希望看到的分布是什么吗?
您的系统应用和需求是什么? UCC27201A 的延迟匹配规格也为1ns。 延迟匹配与温度间的关系图位于本数据表的第6.6节"典型特性"中。
如果有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔
此图表未提供 UCC27282数据表。
我们是否有此图的内部测试数据? 客户关心该规格。
您能解释一下您要查看的发行版本吗?
它如下所示。 我们向这位客户宣传 UCC27282和27211大约一年、最近他们为我们打开了测试窗口。 同时、客户还在评估微型逆变器中的 SCT、MPS 半桥栅极驱动器。 客户希望了解均匀性。 您可否告知您是否有相关数据?
Br、
维多利亚