This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:F509.05.00版本是否支持 BC1.2?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308264/tps25750-does-ver-f509-05-00-support-bc1-2

器件型号:TPS25750

我们使用的是 TPS25750DRJKR、其版本是从 REG[0xF]读取的 F509.05.00。

此版本是否支持 BC1.2功能?

因为我发现 F509.04.02不支持该功能的注释,所以我们使用的是较新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    我们使用的是 TPS25750DRJKR、其版本是从 REG[0xF]读取的 F509.05.00。

    此版本是否支持 BC1.2功能?

    [/报价]

    我将检查该固件版本是否支持 BC1.2。

    您正在使用哪个版本的在线 GUI?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的在线 GUI 版本是什么?

    这个:

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool ver2/7.0.4/

    2023年3月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    该固件版本应 支持 BC1.2功能。

    您是否测试过此功能? 如果此功能不起作用、您可以提供您的 .json  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JSON 文件已附加、请检查。

    e2e.ti.com/.../tps25750_5F00_7.0.4.6.json.zip

    我只是想使用 REG[0x3f]来获取 BC1.2结果、但它始终为0。 我还发现默认情况下 REG[0x29]位(31:30)= 0

    这是基于版本 F509.05.61的寄存器转储

    [60951.335591] tps25750_pdic_dump (582):tps_REG[0xF]= 0xf5090561
    [60951.342316] tps25750_PDIC_DUMP (586):TPS_REG[0xd]= 0x19f8
    [60951.348753] tps25750_pdic_dump (590):TPS_REG[0x1a]= 0x60000d
    [60951.355430] tps25750_pdic_dump (594):TPS_REG[0x26]= 0x3000
    [60951.361995] tps25750_pdic_dump (598):tps_REG[0x29]= 0xc95032
    [60951.36771] tps25750_pdic_dump (602):tps_REG[0x2D]= 0xa2f00018
    [60951.375486] tps25750_pdic_dump (606):tps_REG[0x3f]= 0x20f
    [60951.381935] tps25750_pdic_dump (610):tps_REG[0x40]= 0x1c
    [60951.388308] tps25750_pdic_dump (614):tps_REG[0x69]= 0x61000501
    [60951.394970] tps25750_pdic_dump (618):TPS_REG[0x70]= 0x0

    因此我尝试设置 REG[0x29]位(31:30)= 01b、但无论什么充电器是(SDP/CDP/DCP)、都找到 REG[0x3f]位(7:4)= 11b。

    这里是基于 DCP 充电器的寄存器值。

    TPS_REG[0xF]= 0xf5090561
    TPS_REG[0xd]= 0x19f8
    TPS_REG[0x1a]= 0x10001d
    TPS_REG[0x26]= 0x3000
    TPS_REG[0x29]= 0x40c95032
    TPS_REG[0x2D]= 0xa2f00018
    TPS_REG[0x3f]= 0x233
    TPS_REG[0x40]= 0x50014
    TPS_REG[0x69]= 0x61030002
    TPS_REG[0x70]= 0x0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    您是否可以尝试这两个.jso 文件来查看是否可解析 issue.e2e.ti.com/.../BC-1.2.zip

    此致、

    Christian。