This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:斜坡问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309647/lm5005-ramp-problem

器件型号:LM5005
主题中讨论的其他器件:LMR38020

大家好、

我的客户发现、当在75kΩ 中添加的上拉电阻器斜升到 VCC 时、输出电压在增加输出电流时无法保持在24V。 您对此问题有任何建议吗? 谢谢!

VIN:48V、Vo:24V、Io=1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    您能为我们上传原理图吗? 请让客户测量斜坡引脚的波形。  如果仿真斜坡信号超过1.75V (3.5A)、则当前周期终止(逐周期电流限制)。  

    顺便说一下、我推荐我们更易于使用的新产品 LMR38020 (80V、2A)。

    谢谢。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复~

    SCH 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    C57太小。 我建议1nF。

    而且电感器太小。 它至少应为68uH。