This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923652可用性

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301299/tps923652-tps923652-availability

器件型号:TPS923652

您好!

我想知道 TPS923652器件何时可供购买?  我有样片、并希望计划一个更大的构建、但我需要知道它们何时可供我的帐户使用。

谢谢。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的联系。 我叫 Aaron、TI LED 驱动器组的产品营销人员、

    我们正在处理此问题、并尝试找出任何潜在原因。 同时、您是否会尝试下面的一些故障排除步骤?

    • 使用您登录的 TI.com 帐户尝试另一个浏览器
    • 清除浏览器的缓存和 Cookie 并重试
    • 询问您的同事是否有其他已通过付款方式注册的 TI.com 帐户  
    • 确保您的办公室防火墙不会阻止或影响 TI 网站
    • 尝试在您的个人电脑/笔记本电脑/手机上检查是否出现同样的问题

    我们会随时向您发布最新动态。

    Br, Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我尝试了两台电脑,火狐和铬,清除了 cookies,但他们仍然显示出缺货。  但当与其他人交谈时,当他们登录时,它会显示为库存(>10,000 )。

    我只是想知道这是不是访问受限的早期预览版-以及它们何时可供我购买。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    TPS923652DMTR 是公开发布的、可完全访问所有文档和库存。

    很抱歉给您带来不便。 我没有一个明确的日期,当网上商店刷新这个股票数据,但我知道 TI.com 软件团队正在努力优化,并建立一个更方便的购买体验. 如果您有任何即时需求、我建议  与您的同事合作或直接向我发送电子邮件以寻求帮助。

    Br, Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我是否可以理解问题是否已解决、以及我是否可以提供任何帮助?

    此致、

    周老师