This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:bq25792

Guru**** 2386240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308519/bq25792-bq25792

器件型号:BQ25792

我有一个带 I2C 控制的 BQ25792。

POR 之后、仅设置以下内容:

WDT 关闭

4节

1000mA 充电电流

16800 V 直流

启用充电

我使用一个3安培的实验室电源供电。  如果我 在上电时将电源设置为低于电池电压的某个值(例如12 VDC)、则一切都将按预期运行。  我可以更改高于和低于电池电压的电源、充电电流保持1000mA。  电池电压为@ 15.4 VDC。 和充电。  

如果我将电源设置为18VDC 并为电路供电、它似乎只作为降压。  只要我高于电池电压、我就会看到1000毫安的充电电流、但如果我将输入电压降低到低于电池电压、充电电流就会下降。

我的电路板和 TI 评估板会出现这种情况。  我怀疑我在设置寄存器来处理非标准电源时缺少一些东西。 请说明。

丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    充电器的 VINDPM 控制环路旨在通过钳制转换器占空比、防止充电器折叠其输入源、从而有效地限制输入电流。  充电器的 VINDPM 电压自动设置为比上电时感应的电压低几百 mV。  因此、如果您从18V 开始、VINDPM 会自动设置为略低于18V。  如果电源电压降至该值以下、充电器将进入 VINDPM、这基本上会将允许的输入电流设置为零。  您需要将 VINDPM 寄存器设置略低于输入电源电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我的问题得到了解决。