This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:40V 至75-500V 750W 的直流/直流转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309280/ucd3138128a-dc-dc-converter-from-40v-to-75-500-v-750w

器件型号:UCD3138128A

您好!

您是否具有满足这些要求进行开发所需的相关信息?

是否可以使用  UCD3138128A 器件?

输入电压:35-55V

输出电压:75V 至500V

P =最大750W

提前感谢您的帮助。

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    感谢您关注 UCD3138x 器件。 UCD3138128A 可根据您的要求使用。 您使用的拓扑是什么(例如升压转换器)? 是否有隔离要求?  

    此致、

    乔纳森·王