Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ4050
大家好、TI 团队。
将 BQ25798充电电流设置为3200mA、将截止电流设置为80mA、 测量的切断电流为182mA、无法满足指定的标准80±20% mA。 当我设置相对较大的充电电流时、充电截止电流的精度会降低。 TI 是否有任何文档可以解释在我们将182mA 3200mA 充电电流和充电截止电流设置为?时80mA 截止电流是否合理



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ4050
大家好、TI 团队。
将 BQ25798充电电流设置为3200mA、将截止电流设置为80mA、 测量的切断电流为182mA、无法满足指定的标准80±20% mA。 当我设置相对较大的充电电流时、充电截止电流的精度会降低。 TI 是否有任何文档可以解释在我们将182mA 3200mA 充电电流和充电截止电流设置为?时80mA 截止电流是否合理



您好、Q:
我们所有的高电流充电器都要求降低充电电流设置、以实现最高的 ITERM 和 ICHG 精度。 在较低的 ICHG 设置下、我们关闭电池 FET 的一部分以使其具有更大的阻性、从而提供更准确的电流测量。 根据以下内容、BQ25798电流设置必须低于1A、以实现超高精度。

我没有80mA 的数据、但会比上面针对120mA 显示的+/-20%更差。
此致、
杰夫
大家好、 TI 团队。
当我将充电电流设置为3.2A、并将充电截止电流设置为80mA 时、充电截止电流的精度会比80mA±20%更差。 因此、我需要将充电截止电流的精度定义为合理的值? (我使用了 BQ25798或 BQ4050日志的数据、测得的充电截止电流达到了180mA、超过了 BQ25798数据表中定义的截止电流规格。) 我无法找到相应的文件来证明我的测试数据是否合理。