主题中讨论的其他器件:BQEVSW
您好
我有疑问需要您的帮助。
cc 偏移无法写入数据闪存。 其他参数可以写正常。
我无法使用 BQ Studio 直接修改 CC 失调电压。 正常吗?
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我有疑问需要您的帮助。
cc 偏移无法写入数据闪存。 其他参数可以写正常。
我无法使用 BQ Studio 直接修改 CC 失调电压。 正常吗?
谢谢
星形
你好 Wyatt,
我有两个 新问题。
第一个 问题:" 电量监测计正常运行当 I2C 时钟和数据线处于低电平状态超过5秒并且平均电流小于以 mA 为单位的睡眠电流时、则执行自动 CC Offset 校准。 这需要大约16秒、并且比校准模式中的方法更加准确"
自动"CC OFFSET"需要的平均电流低于睡眠电流、因为"SENC 文件"不正确、因此自动校准不起作用、因为这些电池的平均电流超过睡眠电流。 还有其他自动校准解决方案。
第二个问题:你能介绍一下 senc 文件吗? 我无法在 senc 文件中找到"cc offset"和"board offset"的值。 我们尝试了分析两个不同的 SENC 文件、这些文件之间唯一的区别是 cc 偏移。 但是、这两个文件之间的差异超过了两个字节、差异大约为30个字节。
谢谢