您好!
我一直在搜索 TPS25750的 GPIO 内部配置的相关信息。
在 TPS 应用 GUI 高级配置中、开漏、内部上拉/下拉似乎不是独占的。
如果我想要推挽行为,我需要启用内部上拉和下拉,还是不启用它们?
另外、如果这些是上拉/下拉电阻、电阻值是多少?
期待收到您的反馈、
谢谢。此致、
理查德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Richard、您好!
如果我想要一个推挽行为,我需要启用内部上拉和下拉,还是不启用它们?
这将取决于您选择的 GPIO 映射事件。 我不建议同时启用内部上拉和内部下拉。 有关更多信息、我建议参考 TPS25750 TRM 中的 GPIO 事件说明。
Unknown 说:此外,如果这些是上拉/下拉电阻,电阻值是多少?
请参阅第节 7.17输入/输出(I/O)特性 应用部分

此致、
Christian。
Richard、您好!
我正在使用事件75 (AttachedAsSink)。 那么,您有什么建议?
该 GPIO 事件不是输入事件、因此您无需使用上拉/下拉电阻器。

这就是应该如何设置 GPIO 的方法。 您应该在所选的任何 GPIO 上看到高电平或低电平信号、具体取决于源是否连接到 USB-C 端口
此致、
Christian。