我尝试使用客户使用寄存器存储在生产中更新时要检查的固件版本号。
我尝试使用应用程序自定义工具并更改值来进行设置、如下所示:

但是、在将固件刷写到芯片并重新启动之后。 从调试中看到的结果值显示不正确、如下图所示:

这些映像适用于端口1、但两个端口都存在此问题。
debug 中显示的值与 使用自定义工具设置的值相同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用客户使用寄存器存储在生产中更新时要检查的固件版本号。
我尝试使用应用程序自定义工具并更改值来进行设置、如下所示:

但是、在将固件刷写到芯片并重新启动之后。 从调试中看到的结果值显示不正确、如下图所示:

这些映像适用于端口1、但两个端口都存在此问题。
debug 中显示的值与 使用自定义工具设置的值相同
感谢 Dominic 的确认。
我能请您再确认两个要点吗?
1) 1)您使用的 TPS65988的哪个型号- 988DH 或988DK。
2) 2)您使用的 GUI 版本。
TPS65988的最新 GUI 为6.1.4、版本:01.00.0A.0E、版本 日期:2023年4月3日。
明天我的一位同事将能够在 EVM 上测试并尝试重现您的问题。 我们将在尝试结束后向您更新信息。
此致、
高塔姆
尊敬的 Dominic:
感谢您确认最新的 GUI 版本能够重现此行为、并且您也可以使用65988DJ EVM 进行确认。
通过使用6.1.4 GUI 查看低区二进制文件并使用基本固件 F707.10.10生成图像、我能够看到我输入 GUI 中的客户用字以二进制文件形式显示、如下所示。

现在是否需要复制回读功能、明天我的一位同事将能够验证这一点。 我们明天会给您发送最新消息。
此致、
高塔姆