您好!
我们希望使用驱动器 IC UC3845实现一种带有隔离栅极变压器的反激式转换器、用于驱动大型焊接机变压器的两个 MOSFET。
该应用是一台配备了变压器 TR2的焊接机。
我想知道要将什么类型的驱动器 IC 放置在 TR1 (栅极驱动变压器)的初级侧、以便将其连接到 UC3845:

您还可以检查栅极驱动变压器的次级侧是否正确吗?
MOSFET 应同时导通。
尊重克里斯蒂安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望使用驱动器 IC UC3845实现一种带有隔离栅极变压器的反激式转换器、用于驱动大型焊接机变压器的两个 MOSFET。
该应用是一台配备了变压器 TR2的焊接机。
我想知道要将什么类型的驱动器 IC 放置在 TR1 (栅极驱动变压器)的初级侧、以便将其连接到 UC3845:

您还可以检查栅极驱动变压器的次级侧是否正确吗?
MOSFET 应同时导通。
尊重克里斯蒂安
尊敬的 Christian:
-UC3845具有图腾柱输出级、能够灌入/拉取电流以驱动 N 沟道 MOSFET (请参阅方框图)。 这意味着、该器件本身是栅极驱动器、可连接到主开关 MOSFET 的栅极。 该栅极驱动器的峰值电流为1A (检查产品文件夹网页上的参数)。
-您需要将 Isense 引脚连接到该 MOSFET 的源极。 有关栅极驱动器功能的更多详细信息、请查看数据表中电气特性的"输出"部分。

谢谢!
你好,Christian。
您可以使用 PWM 控制器驱动器(如 UC3845)来驱动次级侧高侧 MOSFET (也包括低侧 MOSFET)的 PWM 信号。 无需使用开关。 此外、无需将初级绕组连接到+12V 电源轨。 您可以将其连接到驱动器的 OUT 引脚、另一侧连接到 GND (请参阅下图)。 请记住、驱动器功能(UC3845的峰值电流为1A)取决于次级侧的开关和变压器设计。
有关更多详细信息、我建议阅读随附的文章第7.1节。
谢谢你。