This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309017/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

我对保护阈值感到困惑。 例如、如果我们查看 TRM 表13-37中的放电阈值、 在数据存储器表中、我们可以看到以下条目:

OCD1&2已经足够简单了;在分流电阻器上为 mV。 OCD3位于 userA 中、因此我们需要检查 DA 是如何配置的、以便将 mV 转换为 mA 的。 SCD 使用比较器树、我们需要参考第 5.2.6段放电短路保护再次将分流电压上的 mV 值转换为保护级别。 不过、OCD 恢复阈值以 mA 为单位、与 userA 类似是一个整数、但我找不到有关这与所有其他分流器上的 mV 有何关系的讨论。

到目前为止、我已经根据微控制器干预设计了恢复功能。 具有不基于时间的自主回退会很好。

请提供一个参考资料、了解如何将此表中许多"mA"参考解释为分流器上的 mV。 这是否简单地意味着我们应该采用一个1mΩ 分流器?

此外、TRM P20第4.3段库仑计数器和数字滤波器中的措辞也相互矛盾:
该器件支持1 mΩ 或以下的检测电阻。

和 P69上的数据表示例、说明了分流电阻器选择:
•感测电阻选择
–应选择电阻值、以最大程度地提高库仑计数器的输入范围、但不能
超过绝对最大额定值、并避免电阻器内产生过多热量。
•使用正常的最大充电或放电电流时、检测电阻= 200mV/20.0A = 10 mΩ
最大值。
 

感谢您的帮助。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    以下常见问题解答解释了 OCD1/2/3与 SCD 之间的区别:  OCD1、OCD2、OCD3和 SCD 之间的区别是什么?

    OCD3使用 CC1进行电流保护、因此它是一个基于固件的电流保护阈值。

    该器件默认配置为1m Ω 分流电阻、但也可以使用许多其他值。 然而、为了确保准确的电流测量、必须调整电流校准值。 此校准决定了分流电阻的电流测量值。 主机 IRQ 第 4.12节电流校准 TRM

    或者、可以按照中重点介绍的步骤执行更精确的电流校准。 第 2.6.2节 CC 增益校准步骤 的  BQ769x2校准和 OTP 编程指南

    电流恢复还使用 CC1电流测量(请参阅 表5-16. 放电过流1、2和3保护操作 TRM )。 使用 OCDL/SDCL 保护功能时、也可以根据负载检测和/或命令进行恢复。

    希望这对您有所帮助 。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时帮助、Luis。 是的、这对您有所帮助。

    为了澄清一下、当参数以"mA"(与 mV 相反)指定时、不会采用特定的分流电阻值、因为该器件没有另一种电流检测机制? 因此、如果我为 CC1读取 ADC、我需要知道用于正确解读电流的分流器值。 在我看的几乎所有图形中、使用"mA"精度并不是真正必需的。 但我正在编写系统设计文档、我想帮您解决这个问题。

    谢谢! 新年快乐!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、它采用特定的分流器值。 必须针对不同的分流器值计算分流 ADC 的增益。 我在前面讲过的、用来计算分流器增益的东西。 简单的方法是更改 CC 增益= 7.5684/RSHUNT 。 其中分流电阻为分母。 器件能够将 ADC 计数测量值转换为电流测量值。  

    默认情况下、该器件配置为1m Ω 分流电阻器。 如果需要、也可以使用命令来获取 CC ADC 计数。

    新年快乐!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 你的常见问题是到目前为止我所见过的对 OCD 策略的最佳解释。 很好的工作