This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:短路测试后 SCP 位(0x07h 寄存器的位7)不生效

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303634/tps55288-scp-bit-bit7-of-0x07h-register-is-not-asserted-after-short-circuit-test

器件型号:TPS55288

您好!

我的客户确实执行了短路测试、但 SCP 位似乎未生效。

只有位6 OCP 位有效。

寄存器0x05h bit [7:6]= 1:1、假设应启用 SCP 位。

请帮助检查是否还有其他寄存器需要处理。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    请注意负载线是否长、因为 OCP 条件需要满足平均电感器电流达到设定的限值且输出电压低于0.8
    V、则可设置 OCP 位。

    您能否展示客户发生短路时 iL 和 Vout 的波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉很晚更新状态、Bryce。

    由于 TPS55288输出和负载之间有电子保险丝(TPS259474L)、假设 SCP 首先由电子保险丝保护。

    这就是 TPS55288未置位 SCP 位的原因。

    谢谢、此致、