This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:启动时出现异常

Guru**** 1831500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300209/tps55289-abnormality-at-startup

器件型号:TPS55289

您好!

在以下条件下、启动时出现错误。

输入电压:20V

输出电压:5V

FB:内部

问题1: 开关时发生过流。 是 直通电流吗?

问题2.  上升后出现反向电流和电压降。 近况如何?

请告诉我分析方法和对策。

主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    感谢您的联系。  

    1.请问您的应用和产品类型是什么?

    2.能否在这里展示一下原理图和布局?

    3.能否把导线和电感串联起来、探测电感电流呢?  

    请在下面标记的矩形中将波形放大为2us/div、包括 SW1、SW2、iL 和 Vout。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我将其用于 Type-C PD 的 VBUS (5~20V 输出)。

    我会 通过电子邮件发送原理图和布局。

    请告诉我电子邮件地址。

    所需的波形如下所示。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    请将文件发送至我的电子邮件 bryce-xun@ti.com

    您能否显示启动周期 TPS55289的寄存器值?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我已发送电子邮件。

    此致、

    孙平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    我收到了电子邮件。

    首先、由于输出电容器很小、电流补偿参数不好、建议将 R9608更改为2.5k、C9614更改为6.8nF。

    其次、开关稳压器的布局不佳、例如、不建议将交叉连接用于 GND 连接。 输入和输出电容器远离 Vin 和 Vout 引脚。 VCC 线迹很细。

    建议您修改 comp 参数并重新测试。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的确认。

    我修改了 comp 参数、但似乎没有改善。

    我之前为了另一个目的使用具有类似外设部件和布局的 TPS552892。

    我曾尝试使用 TPS552892替换它、但未发生启动错误。

    例如、如果我将 TPS55289的 FB 设置为外部、会改善吗?

    此致、

    孙平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    您是否意味着在同一块电路板上用 TPS552892替代 TPS55289、现在启动正常?

    如果这样、我想知道您是否在启动周期(4ms)内改变内部基准值?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    可以。 我按如下所示更换了它。

    模块包含每个电容器、电感器、分流电阻和外设部件。

    此致、

    孙平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    您是否可以尝试设置外部反馈并使用外部电阻分压器重新启动? 您可以检查在启动期间是否更改了任何寄存器值吗?

    电路板上的所有外设部件是否都相同? 如果您在 TPS55289电路板上放置 TPS552892、会怎么样?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    自您上次更新后已有两周时间、我想知道 问题是否已解决?

    此致、

    B·讯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的舜佩:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯