This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:TPS2HB35-Q1在扩展电源电压下影响 EC 规格

Guru**** 1180680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308376/tps2hb35-q1-tps2hb35-q1-influenced-ec-spec-under-extended-supply-voltage

器件型号:TPS2HB35-Q1

大家好、

根据数据表说明、TPS2HB35-Q1某些 EC 参数值可能不适用于扩展的工作范围。 您能否建议哪些 EC 参数可能不适用?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    更多相关信息、请参阅数据表的第11节:

    计时和电气特性等参数信息仅定义为6V 至18V。 请注意、在18V 之后、短路保护不可用。 该器件适合在直流条件下运行、适用于12V 汽车系统、并适用于所有与12V 系统相关的汽车瞬态。

    谢谢。

    什雷亚斯