This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池老化 FCC 问题

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308768/bq27426-aging-battery-fcc-issue

器件型号:BQ27426

您好、

我的客户在其系统中使用 BQ27426作为电量监测计、他们正在进行老化电池测试。 这种情况非常独特、具体过程如下所示:

1.将老化的电池插入系统。

2.学习黄金后加载 FW。(使用350mA 存储容量)

3、自行充放电。

 步骤1:放电到 RM = 227mA

 第2步:待机5小时

 步骤3:充电至316mA

 步骤4:待机5h

4.运行此周期10次、这里是 FCC 值的汇总:

BUB_FCC 是 使用客户自己的0.2C 放电表进行三倍完全充放电的平均总容量。 其他环境条件也是一样的。 对于#37、温度已在第5个周期中改变、FCC 更新为较小的值。

问题:

1.对于#42、BQ27426仿真得出的 FCC 与使用0.2C 弧度放电表时的值大不相同。  这是电量监测计中的误差吗? 但是客户不能接受大于100mA 十六进制的错误 有什么方法可以对其进行调试吗?

2.我们知道这个应用在相对较小的充放电条件下和老化的电池、FCC 一定有错误。  在这种情况下、是否可以通过某种方法将 QMax 更新为新值?

希望您能为我们提供一些指导。 如果您有任何问题、请随时询问我。 非常感谢! 这个日志在 aatpost 中。 非常感谢!
Br、
加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾齐、

    关于连接已老化的电池时您正在对电量监测计进行编程的黄金映像、该文件的黄金学习是使用新电池完成的吗?

    如果是、这可能会导致问题。 Impedance Track 算法将会比较新电芯和旧电芯的值、并且不会准确计算插入的旧电芯。

    如果对老化的电池完成黄金学习、这应该会从电量监测计中提供更准确的值。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    使用新电池完成的黄金学习 ID。  该测试旨在确认电量监测计是否可以识别实际应用场景中是否插入了老化的电池。  结果表明可以识别出它、但误差相对较大、因此另一个问题是是否有隐藏参数可以更改 QMax 更新条件、以便可以在较小的放电条件下更新 QMax。

    我认为电量监测计可以在不进行黄金学习的情况下跟踪轻龄电池的容量、但我对 FCC 误差为何如此大感到困惑。 我让客户向我们发送带私有参数的完整日志。 希望您能为我们提供一些指导。 非常感谢!

    Br、

    加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾齐、

    感谢您的澄清。

    FCC 误差可能相对较大、因为它是基于对老化的电芯以及在使用新电芯的黄金映像期间创建的值进行的 OCV 测量值计算得出的。 电量监测计将能够测量老化的电芯、但任何基于 Impedance Track 算法所进行计算的值以及当前黄金映像都会导致问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺