请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63635-Q1 您好
1、LM63635Q1具有 NC 引脚,如果我无法将引脚悬空,我可以将 NC 引脚上拉至 VCC 或将 NC 引脚下拉至 GND?
2、LM63635Q1具有复位引脚,如果我不使用该功能, 我可以 将 复位 引脚下拉至 GND?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
1、LM63635Q1具有 NC 引脚,如果我无法将引脚悬空,我可以将 NC 引脚上拉至 VCC 或将 NC 引脚下拉至 GND?
2、LM63635Q1具有复位引脚,如果我不使用该功能, 我可以 将 复位 引脚下拉至 GND?
谢谢