请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL9202 主题中讨论的其他器件:ULN2803C、
我注意到数据表建议使用7-18V 电源。 遗憾的是、我只有一个6V5标称电源。 不过、我的输出电流每次都小于总40mA、因此我想知道低电流的压差是多少? 在我的轻负载条件下、我本来以为我可以从6V5顺利驱动该器件、但在数据表中看不到任何与此相关的信息。
我可以使用 ULN2803C、但更喜欢 TPL9202的 SPI 接口。 我的负载是8个5V 闭锁继电器线圈、线圈电阻为178 Ω+/- 10%。 一次只能驱动一个线圈、该线圈的持续时间约为20ms。
谢谢
托尼