This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672应用程序参数

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309080/bq25672-bq25672-application-parameter

器件型号:BQ25672

尊敬的 Jeff:

由于该器件由直流12V 适配器供电、因此没有使用 USB d+d-。 请告诉我如何处理没有 USB 的 d+d-引脚、然后如何处理无用的 QON 引脚、例如挂起?

BQ25672是否存在任何其他温升数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    如果不使用 D+/D-和/QON 引脚、则可以保持悬空。  如果将 D+/D-悬空、则 IINDPM 寄存器设置为3A 或 ILIM_HIZ 电阻器钳位设置中的较低者。

    除了数据表中的热性能数据表外、我没有任何温升数据。  RthetaJA 非常准确。

    此致、

    杰夫