Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
客户根据 BQ40Z50-R1的建议电路绘制了一个电路板、以测试各种保护功能。 在焊接测试点和修改之前、通过 BQStudio 将 FUSE_EN 和 PF_EN 设置为0。 同时、他再次按下右侧窗口的"Reset"命令、并确认 Fuse_EN 和 PF_EN 的设置已修改。

但在修改过程中、三端保险丝仍然损坏。 读取寄存器发现运行状态 A 中的 Fuse 位变成了1并且不能被清除。
是否有任何方法可以清除所有错误状态并使 Fuse 变为0?

此致、
刘安妮