This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2Q1:操作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307115/ucc2808a-2q1-operation

器件型号:UCC2808A-2Q1

我们的客户考虑使用  UCC2808A-2Q1。

他们提出了以下问题。 请告知我们。

1)当 CS 端子检测到阈值时、OUTA 或 OUTB 输出的占空比会减小、如附件所示。 此操作是否正确?
如果不正确、会出现什么情况?

2) 2) CS 引脚检测到阈值时、COMP 引脚电压是否下降?

3) 3)在 FB=GND 且 COMP =开路的情况下、CS 端子检测到阈值后、COMP 端子上的电压是否继续下降、直到降至阈值以下?

4) 4)您能否向他们提供 IC 操作的顺序图?

此致、

Kurae2e.ti.com/.../OUTA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kura、

    1)当 CS 端子检测到阈值时、OUTA 或 OUTB 输出的占空比会减小、如附件所示。 此操作是否正确?
    如果不正确、会出现什么情况?

    • 是的、这就是在峰值电流模式控制下运行的 PWM 控制器的行为

    2) 2) CS 引脚检测到阈值时、COMP 引脚电压是否下降?

    • 如果您通过缓慢增大负载电流来施加软过载、则应该会看到 CS 信号处于 CS 阈值限值、占空比在降低、输出电压在下降、COMP 在增大

    3) 3)在 FB=GND 且 COMP =开路的情况下、CS 端子检测到阈值后、COMP 端子上的电压是否继续下降、直到降至阈值以下?

    • 在 FB=GND 且 COMP =开路的情况下、将以开环方式运行。 CS 将处于最大限值、COMP 将处于高电平

    4) 4)您能否向他们提供 IC 操作的顺序图?

    感谢您在 E2E 中的发帖、对于 TI 美国节假日导致的延迟回复、我很抱歉、但希望这可以解答您的疑问。

    此致、

    史蒂夫