Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 主题中讨论的其他器件: LM5020
大家好、
我的客户正在使用 TPS40210设计一个具有85V 输入的升压转换器、该转换器高于 TPS40210的52V VDD 额定值、因此 VDD 由外部12V 偏置供电、而不是连接到输入端。
在这种配置下、我们应该首先应用 VDD 还是首先应用85V 输入? 当首先向 VDD 施加12V 电压时、可以观察到高占空比、因此当85V 输入电压生效时、我们担心瞬态输出过压。
请在此处提供建议、谢谢。
此致、
查尔斯