请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25303J 您好!
我们采用了 BQ25303J 的设计,效果很好,我们实现了3A 的充电电流 。 我注意到、充电终止后、充电指示灯未完全关闭、而是在低亮度时保持开启状态、这是预期行为吗? 我们还看到、在未拔下 USB 时、VBUS 上的电压为0.8V、可能通过 D2进行通信是否与之相关? 除此之外没有其它任何设备连接到 VBUS。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.