This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:bq27220的电池容量

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307521/bq27220-battery-capacity-of-bq27220

器件型号:BQ27220

您好、TI!

您能否确认电量监测计  bq27220的最小和最大电池容量、数据表中未做任何说明。
我正在连接2个并联(5500mah/每个)电池以便通过系统充电和放电、使用此电量计是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量仪表可以测量最高32767mA 六角的 FCC 11000mA 很好。