请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 主题中讨论的其他器件:BQ25750、
您好、TI 团队。
我希望使用 bq25750或 bq25756设计一个独立的充电器。
我希望电源是太阳能、可以启用 MPPT 功能、是否可以采用任何方法来启用独立的 MPPT 功能?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.