请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSEMTHR24EVM-081 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好,目前有使用到你們的PSEMTHR24EVM μ A - 081的板子,搭配PSIL083A和PSIL082A,並透過POE技術供電給PD端,然而當我想使用USB2ANY ADATER連結PC與我的電腦時,發生異常,異常狀況如下,想詢問有甚麼解決方法嗎 μ A?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,目前有使用到你們的PSEMTHR24EVM μ A - 081的板子,搭配PSIL083A和PSIL082A,並透過POE技術供電給PD端,然而當我想使用USB2ANY ADATER連結PC與我的電腦時,發生異常,異常狀況如下,想詢問有甚麼解決方法嗎 μ A?

尊敬的 Pojui:
PSIL082上的 MSP430器件似乎未更新 BSL 代码的最新固件版本。
您可以从您的 mysecure 资源访问 BSL 代码。 为此、应该使用的文件夹是 FirmPSE 文件夹。 使用此文件夹、请导航至 PSE_BSL_Firmware_v03.exe。 这是将下载 BSL 固件代码的可执行性。 BSL 固件后进行固件更新。 有关如何刷写 BSL 代码、请按此处用户指南中的步骤操作。

正确刷写 BSL 后、您可以使用 USB2ANY 连接器来连接到器件。
此致、
布兰登