This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 MAX253ESA+T 等隔离式 RS 至485接口寻找变压器驱动器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307467/looking-for-transformer-driver-for-isolated-rs-485-interface-like-max253esa-t

主题中讨论的其他器件:SN6501

您好、TI 团队:

我正在寻找 MAX253ESA+T 的替代器件。 是否有关于此部件的直接替换建议?  

此致  

卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    SN6501器件是一款 TI 变压器驱动器、其功能与竞争对手器件相同。 SN6501不是直接替代器件。

    有关 SN6501的更多信息、请查看 SN6501产品页面: SN6501 |购买 TI 器件| TI.com

    为了便于将来参考、TI 提供了一个交叉参考工具、该工具对于查找 TI 直接替代器件或与竞争产品功能相同的 TI 器件非常有用: 交叉参考搜索| TI.com

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您的建议。 下面我将详细介绍建议的部分。

    此致

    卡皮尔