This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:994AE 时的 UCSI 响应问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308378/tps65994ae-ucsi-response-question-at-994ae

器件型号:TPS65994AE

您好!

 客户反馈 UCSI 规范的 AMI EC 团队的问题。 R1.1/1.2、TI 的994不能根据位64~65 (电池充电能力状态)响应正确的 Get_Connector_Status 结果:994响应0 (未充电)。

 1.我们是否支持 UCSI 规范。 1.1全部采用99x PD?

 2.如何在电池充电能力状态位改变994的状态? PD 是否会自动更改状态、还是我们必须将其设置为 GUI、或者需要由外部 MCU 进行修改以重写这些位?

感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下发送 UCSI - Get_Connector_Status 时的情况吗? 您是否正在尝试获取远端或插头(自身)的信息?

    您能否提供交易的 Saleae 日志?

    此致