This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:TPS54340 SPICE 模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300276/tps54340-tps54340-spice-model

器件型号:TPS54340

過電流検出を6.5Aに設定してspiceシミュレーションを実施したいのですが、モデルのどこを編集すれば良いか、ご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

我想在过流检测设置为6.5A 的情况下运行 SPICE 仿真、但您能告诉我在何处编辑模型吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请让我看一下、稍后回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    目前、我在为 TI 打开 pspice 时遇到了一些问题。 您能否在仿真中附加一个原理图图像?

    我假设您要施加6.5A 负载、然后查看 TPS54340的过流保护行为、是否正确?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS54340_5F00_limit.pdf

    過電流検出の閾値を変更して、動作を確認したいと思っています。

    確認したいのは、、5.5A、6Aです。Ω

    よろしくお願いします。

    我想更改过流检测阈值并检查运行情况。

    我要检查的是5A、5.5A 和6A。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    TPS54340电流限制固定为5.5A、不能更改。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们还有其他问题吗? 如果否、我现在将关闭该主题。  

    谢谢、此致。