请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、
充电电流设置为3A。 在充电过程中、它将被中断、从而提示快速充电超时。 客户想知道在何处设置超时和延迟?

这里是参数设置吗?

客户了解到电流大于2900mA 并进入快速充电状态、但建立时间很长。 警报将在大约几分钟内发生。
此致、
刘安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.