This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:设计审查请求(带有二极管的 TPS2121、用于反向电压保护)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307559/tps2121-design-review-request-tps2121-with-diode-for-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS2121

您好!  

我想要求一个小的评论,因为我需要第一次得到正确的:-)  

我将购买一个 EVK 并对其进行测试、但写下它应该有助于发现任何可能的问题(并且 EVK 不会使二极管返工变得简单)。  

我执行的操作与数据表不同:

1) 1) CP2连接到由 TPS2121输出供电的稳压器、设置为高于1.1V (5.08稳压器输出、减去0.2V 二极管压降-> 4.88V、分压器以获得1.28V (比所需1.1V 高180mV)的固定电压。

2) 2)当没有为 CP2供电时、任何输入均有效、这是正常的! 当 CP2有电时、它将启用快速切换模式、并且每次 PRI 高于1.28V (或输入电压高于4.5V)时首选 IN1。

3)我已经测量了用于接地的二极管、以便在没有电流的情况下实现0.2V 的压降、我假设这与器件的运行状态基本相同。 我在这里放置一个10k 电阻器(以便它在反向模式下具有50mW 的反向功率)、但我需要测试其效果并在情况下调整电阻器。  

附加原理图+电阻器计算结果。 愉快的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni、

    1)这应该是好的,计算检查。

    2) 2)正确。

    3) 3)您需要哪些反向电压? 并且、这是定义的运行状态、还是您只是想减轻瞬态反向电压状态的影响?

    此外、我想注意的是、您的 PR1 (和 CP2)电阻分压器具有相当高的值-如果很快地移除 IN1 (和/或 IN2)并将其拉至0V、这可能会是一个问题、这可能会由于 PR1分压器的 RC 时间常数更高而导致切换延迟。 如果 IN1将逐渐下降(>10us)、那么这应该不是问题-但您应该在 EVM 上包含此测试以确保正常。

    节日快乐!

    谢谢。

    帕特里克