This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:新的热指标

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306775/lm76002-new-thermal-metrics

器件型号:LM76002

SBVA025中有一篇文章介绍了新的热指标。 建议使用新的热指标 jb 来计算器件的结温。

但是、在 Webench 工具中、它仍然使用旧的热参数。 如何正确计算 Tj 令人困惑?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    1. θJA :

    在实际情况下、Δ θJA 不能仅由 IC 确定。 它在很大程度上取决于应用板。 每个不同的 PCB 都具有不同的 θJA Ω 值。  数据表给出的值适用于 JEDEC 标准、不可用于计算实际 PCB 上的 Tj。

    但是、在某些数据表中、我们给出的值为 θJA _effective。 即基于 EVM_PCB 的实际 θJA 值、Webench 工具通常使用此值。 客户可以使用该值作为起点。

    数据表中的图86给出了 RθJA 值与不同 PCB 铜面积的关系。 这有助于客户在制作实际的 PCB 板之前估算 Tj。

    2、  在 ΨJB 中推荐 ΨJT 和 的考虑"

    您只需要构建 PCB 即可。 获得 TB 或 TC 并使用等式 TJ = TB + ΨJB * PD 或 TJ = TC +ΨJC * PD 计算 Tj 更为简单准确。

    谢谢、此致。