您好!
我们有一个测试板、其原理图如下所示、其中 VDD 连接到286m Ω 负载(仿真我们的 DUT 负载条件)。 我们使用分流器连接/断开该负载。 断开连接后、按照我们通过 I2C 接口写入 Vout 寄存器的值、输出将由 VDD 电压正常调节。
但是、当连接负载时、我观察到在0.84V 以上编程时、输出降至0.5V。 我无法理解原因。
低于0.84V 时、通常根据我们的编程使用稳压器、但在测量从3.3V 输入获取的电流时、效率很差、只有60%左右。 我设置 FPWM = 1、但它没有区别。
这2个问题的原因可能是什么?