This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:当输出为空载时 PH 信号会下降,这会导致我的输出纹波变得更大

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307442/tps5430-there-have-a-drop-on-the-ph-signal-when-the-output-is-no-load-this-cause-my-output-ripple-becames-bigger

器件型号:TPS5430

就是这样

pH 信号波形,这些下降会导致我的输出纹波变得更大,我不知道原因。

TPS5430为固定频率500kHz、此直流是否进入 DCM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计算出电感器电流纹波为0.8A。 您的 IO 是什么? 如果 IO < 0.5 * 0.8A、则转换器将进入 DCM。

    谢谢

    科林