This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:关于充电禁用状态。

Guru**** 2380780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304227/bq25606-about-charge-disable-state

器件型号:BQ25606

大家好、

我们的客户通过将交流传感器用作输入电源来测试此器件。

我的理解是、如果我们在充电启用状态下断开使用者、该器件会检测充电禁用状态、STAT 开关为高电平并保持。

但在本客户案例中、STAT 引脚仅在一段时间内变为高电平并保持低电平。

在这种情况下、器件没有检测到充电禁用?
您能告诉充电禁用检测到的情况吗?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

    您能否确认您的设置? 默认情况下、当我施加5V VBUS 和4.0 VBAT I CHARGE 时、电流为1A。然后、STAT 为低电平。 当我断开输入时、充电停止并且 STAT 变为高电平。

    这与所描述的行为相匹配。 低电平用于充电、高电平用于禁用睡眠模式/充电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉,很晚才回复,感谢您的支持。

    发现此问题是由用于在 STAT 上拉电源的电源规格引起的。

    因此该问题已得到解决。  

    此致、

    teritama