This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:此器件是否仅可用于&'纯电源&'?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, BQ25792, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305984/tps25750-is-this-part-can-only-be-used-for-power-only

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TUSB8041BQ25792TPS25751

您好!

我正在进行 TPS25750D、BQ25792和 TUSB8041组合的设计。 遇到一些问题。 我发现 TPS25750建议如下:

"TPS25750针对仅供电 USB Type-C PD 应用进行了优化"

这是否意味着该芯片不适合与 USB 数据通信配合使用? 我们使用三个芯片、如下所示:

TUSB 芯片和 TPS 芯片共用 USB2.0线(D+/D-)、是否可以工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:  

    TPS25750支持识别高达 USB3.2第2x2代、可通过在线应用程序自定义工具进行配置。 如果您的系统需要支持 BC1.2、则 D+/D-引脚需要连接到 TPS25750的 GPIO 4和5。  

    对于需要 PD3.1规范的新设计、我建议改用 TPS25751。 TPS25751是 TPS25750的新一代器件、与 P2P 和寄存器兼容、符合 PD3.1规范、并具有 PPS 充电和液体检测等附加功能。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin

    它可以与数据通信一起使用、D+/D-可以直接路由到 MCU 的 D+/D-引脚、对吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:  

    是的、正确、如果您不需要 BC1.2支持、则 D+/D-线路不需要路由到 TPS25750。 您可以从在线 GUI 中将 TPS25750的特定 GPIO 配置为电缆连接、电缆翻转以及进入 USB 模式等特定事件、从而控制 TUSB 多路复用器。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin

    我发送了一个 PM。

    谢谢。