This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:有关内部 MOS 的问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305823/tps254900-q1-questions-about-internal-mos

器件型号:TPS254900-Q1

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS254900-Q1。

您能帮忙检查以下3个问题吗?

1.输入 和输出之间的 MOS 是 NMOS 吗?

2.当客户将输出端连接到电脑等其他器件时,电脑电源是否会通过 NMOS 体二极管,并导致 TPS254900-Q1始终工作,从而产生反向灌电流? 此灌电流可以有多大?

3.如果客户使用 MCU 拉低 EN、这是否会 导致反向灌电流? 此灌电流可以有多大?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    上图是简化图。 实际上、它在内部返回 Mos。

    因此当禁用 IC 时、那里应该没有反向电流。