This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:平衡过程导致的电压波动

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305193/bq79616-q1-voltage-fluctuations-caused-by-balancing-process

器件型号:BQ79616-Q1

当电池平衡开启时、平衡通道的电压将波动、触发在[OV-THRESH]和[OV-THRESH] UV 寄存器中配置的过压和欠压阈值、从而触发设定的故障保护措施。 我们如何避免这个问题呢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!


    当内部电池平衡 FET 打开和关闭以消耗额外的电池电压、从而平衡电池时、预计会出现这些电压波动。 因此、不建议在电池平衡期间运行 OVUV 保护器。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、设计无法在均衡期间停止 OVUV 保护。 电流均衡电流为100mA、最大波动电压超过40mV。 在均衡和采样线束无法分开的情况下、如何避免意外触发 OVUV 保护? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    遗憾的是、VC 和 CB 引脚会出现此类波动、这是不可避免的。 当为了实现电池平衡而闭合 FET 时、自然其他电池会上拉至更高的电压、而平衡的电池会下拉。

    为何无法在电池平衡期间停止 OVUV 比较器运行? 可以停止比较器运行、然后在设置电池平衡完成位时再次运行比较器。

    如果无法实现、我建议在运行电池平衡后直接清除 OVUV 故障、因为这不是电池平衡期间 OVUV 检测的准确表示。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢您,感谢您的回答