This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:Lmag 磁化电感计算。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305804/ucc28951-lmag-magnetizing-inductance-calculation

器件型号:UCC28951

使用 UCC28951 Excel 计算表、我得到了7mH 的 Lmag 值。

我在 Planar 变压器供应商的协助下进行了变压器设计。 他制造了一个绕组电感较小、约为1mH 的变压器。  

仅供参考、我读过峰值电流模式控制次谐波振荡等。 需要掌握很多东西。  

在选择较小的绕组电感方面的关键性如何。  请详细解释您的分析。  

e2e.ti.com/.../1586.SLUC222D.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excel 设计工具基于应用手册 slua560。  下面是指向该应用手册的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    因此、如果选择的磁化电感是建议值的1/7。  磁化电流将比反射的输出电感器纹波电流大3.5倍。   

    根据应用手册、输出电感器纹波电流为负载的20%。  

    因此、 磁化电流  +反射电感器纹波电流等于反射直流输出电流。  这比建议值大4倍、且在负载为50%或更低时、设计很可能在电压控制模式下运行、而不是在峰值电流模式控制下运行。  这可能会导致环路补偿问题和不稳定。

    此外、如果设计在电压模式控制下运行以避免变压器饱和、则需要直流阻断电容器。  

    此致、