请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54540 我是 NEC 的 TSR。 我收到了 NEC 的以下问题。 请回答此问题。
对于输入24V、输出5V 和3.3V 下的 TPS54540DDAR、
客户考虑在电源电路中使用它。
θjctop 数据表、热阻高于 R θ 45.8℃ 的值、即 θ JC/W 和 θja θ 42.0℃ 的值。
它看起来很大。
如下图所示、θjctop 是从电路到外部表面的热阻、θja 是从电路到大气的热阻。
θja Ω 似乎可能具有更大的值、但为什么 θjctop Ω 更大?