请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我们正了解如何在4S 1P 应用中使用 BQ40Z80、在这种应用中、用户可能会意外地将电池放回原位。
在数据表中、VC1至 VC6的绝对最大值表明 VC1的最小电压为 VC1 VSS -0.3V、如果我将电芯反向放置、则相对于 VSS 可以看到-4V。
这会损坏芯片吗?
谢谢。
纳特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.