This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于电机驱动器的400V 到690V 交流输入50W 隔离式反激电源参考设计

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306116/400--to-690-v-ac-input-50-w-flyback-isolated-power-supply-reference-design-for-motor-drives

主题中讨论的其他器件:UCC28711

您好!

我想知道如何计算泄放方程。 我的意思是说我不能理解等式。

1.这里, td 计算了1/(6*50)公式4. 第6、50号是怎么出现的?

 

2、下图是 RLC 计算公式14。 该等式如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您对 UCC28711的查询。
    1. 50是工频。 我鼓励您查看数据表公式11并计算电容。
    该设计人员不再在 TI 工作、因此我无法对数字6的选择进行评论。 Vbulk (最小值)通常选择为
    0.7倍的最小输入电压。 我建议您查看以下链接页面-13.
    www.ti.com/.../slup302.pdf

    2.我会给一个想法,这是完成的。 您可以自己做一个正式的推导。

    VCST =(IDS+ICS) RCS + RLC*ICS

    Ic = Ivsl/KLC (KLC 是内部电流增益系数)

    根据辅助绕组中的电流,ICS = Vin/(KLC*RS1*NPA)

    (Vcst-ID*RCS *RCS)= RLC*ICS

    上述公式的左侧可以近似为 deltai

    delta*RCS = RLC*Vin/(KLC*RS1*NPA)

    deltaI/Vin = td / LP

    RLC = KLC*RS1*NPA*RCS * td

    此致、

    哈里什