请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP55231 主题中讨论的其他器件: LP5813
你好,我是 Luis
我有一个有关 LP55231的问题
1) 1)是否可以使用 SRAM 对全部9个 LED 进行编程、使其具有单独的调光时序? 如果有、请提供示例代码。
2) 2)某些 LED 运行固定 PWM、而其他 LED 运行调光、它们每个都有调光时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis:
很高兴见到您、请参考以下评论。
1) LP55231无法使用 SRAM 对全部9个 LED 进行编程以使其具有单独的调光计时、这是因为 LP55231在内部总共有3个引擎。
2)我认为是可行的。
基于您的上述描述,我更愿意推荐下一代 LP55231—— LP5813 感兴趣。 LP5813具有适用于每个 LED 点的动画引擎、因此您可以根据需要对每个 LED 点进行编程。
BR、Jared