This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21320-Q1:VDDx UVLO:如果 VDDA 低于 UVLO、但 VDDB 正常、是否仅 OUTA 将保持低电平、而 OUTB 始终跟随输入信号?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305049/ucc21320-q1-vddx-uvlo-if-vdda-is-below-uvlo-but-vddb-is-ok-do-only-outa-will-be-held-low-while-outb-continiouly-follow-the-input-signal

器件型号:UCC21320-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21551

大家好、  

如果 VDDA 低于 UVLO 但 VDDB 正常、 是否只会使 OUTA 保持低电平、而 OUTB 始终跟随输入信号(反之亦然)?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi-San:  

    是的、您的理解是正确的。 如果客户使用自举拓扑、这种情况会更频繁、因为自举电容器需要时间来充电。  

    我们的 UCC21551系列在这种情况下表现更好、因为 UVLO 导通延迟时间现在最大为10us、而 UCC21320系列最大为100us。 因此、从电源高于 UVLO 到器件开始输出 PWM 所需的时间较短。 请查看一下、如果您有任何其他问题、请告诉我!  

    谢谢。  

    薇薇安