This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:TPS54540热阻规格

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305712/tps54540-tps54540-theta-jctop-ja-heat-spec

器件型号:TPS54540

我是 NEC 的 TSR。 我收到了 NEC 的以下问题。 请回答此问题。

对于输入24V、输出5V 和3.3V 下的 TPS54540DDAR、

客户考虑在电源电路中使用它。

​​θjctop 数据表、热阻高于 R θ 45.8℃ 的值、即 θ JC/W 和 θja θ 42.0℃ 的值。

它看起来很大。

如下图所示、θjctop 是从电路到外部表面的热阻、θja 是从电路到大气的热阻。

θja Ω 似乎可能具有更大的值、但为什么 θjctop Ω 更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    这两个参数似乎会因封装类型而有很大差异。 我已经包含了两个示例、其中一个示例的结至外壳(顶部)热阻高于结至环境热阻、另一个示例的热阻较低。 请参阅链接的应用手册。 在  Δ I θjctop θja Δ I 的情况下、采用相同的封装、即 PowerPAD SOIC。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua844

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt739

    此致、

    亨利