This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:反馈引脚泄漏电流? 或者 RFBT 和 RFBL 电阻器的限制是多少?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1, LMR16006Y-Q1, LMR16006, LMR51610, LM5164-Q1, LMR38010-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304373/lmr16006y-q1-feedback-pin-leakage-current-or-what-is-the-limit-for-rfbt-and-rfbl-resistors

器件型号:LMR16006Y-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR16006LMR51610LM5164-Q1、LMR36503-Q1

您好!

我想将 LMR16006Y-Q1用于  IBB 应用。

Vin =+12V、VOUT =-24V。

  反馈引脚的漏电流是多少?

最大推荐 RFBT 和 RFBB 是多少?

此致、

吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yossi

     LMR16006数据表中未显示 IFB_LEACGE。   外部反馈分压器值的计算方法与降压转换器相同。 通常不大于1M。

    终端设备和应用需要什么? 是否需要汽车级? 您会考虑 LMR51610,它是同步65V 0.6A 降压转换器。  IFb_leake=0.2nA。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    感谢您的答复。

    应用为汽车。 最大50mA。

    我在第一个原型中使用了 LM5164-Q1、它运行良好、但我希望在效率大致相同的情况下具有更小的解决方案、而 LMR16006在仿真中提供良好的效果。

    我 不想失去分压器的供电、因此我想相应地使用 RFBT 为250K、使用 RFBB。

    此致、

    吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yossi

    应用手册。 您还可以看看我们更新的器件 LMR36503-Q1和 LMR38010-Q1 。  

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    我调整了 LMR36503-Q1仿真设计来满足我的设计要求、但效果不佳。

    出于某种原因、如果我更改分压电阻器以设置 VOUT、FB 电压会发生变化。 它的运行方式不应该是这样。

    不过,我要感谢你的支持。 我将继续使用  LMR16006Y-Q1工作。

    此致、

    吉西