This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流隔离式电源

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP8740, UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301700/ac-dc-isolated-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28951PMP8740UCC28742

您好、TI 团队、

我有以下 电源要求:

I/p:AC 230V,50Hz

输出电压:直流400V,2kW,(隔离式)

我想检查是否支持上述功能。 如果是、请分享相关设计文件等。

谢谢

博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将提供2kW 交流转直流参考设计。  此设计非常接近您的设计要求。  输出电压会略低于您所需的电压。

    但您应该能够根据设计要求对其进行修改。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    无需为满足您的设计要求而修改 PFC 前端。  但是、需要修改使用 UCC28951的直流/直流转换器来实现400V 输出。  这将需要更改变压器匝数比并选择新的输出整流器和输出电容器以满足您的更高输出电压要求。

     以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28951进行设计。  您可以使用本应用手册中的信息来修改 PMP8740参考设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议。

    设计完成后、我看到它有 MCU。  

    我想检查一下您是否可以执行、建议 在没有 MCU 的情况下使用任何其他最佳设计

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU 仅用于控制输出电压。  您应能够根据 应用手册 SLUA560修改设计。

    以下链接将为您带来不使用 MCU 的400V DC 到12V DC 相移全桥转换器的600W 设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢。

    如果需要任何澄清、我会检查并回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  我很高兴能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    介绍了您建议的应用手册。 现在、我 的要求发生了如下轻微变化:

    I/p:AC 230V,50Hz

    输出电压:直流400V、 1千瓦 、(隔离式)

    为此、我选择了以下方法:

    ac (i/p)->EMI-Filter -> Boost-PFC->LLC (UCC256604)。 (对于 LLC 器件、我已经在处理另一个直流/直流设计、并拥有相关文档。)

    我在选择 EMI 滤波器设计方面需要您的支持、 还需要额外的 Aux 12VDC-1A 电源设计。

    如果您有任何设计计算、请共享

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接可提供有关如何设计 EMI 滤波器的培训材料。

    https://www.ti.com/jp/lit/ml/slyp757/slyp757.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。

    另一个 pl.、建议针对 附加辅助12VDC-1A 电源的设计计算表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    辅助偏置电源是否需要电隔离?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在反激式转换器中将 UCC28742与光耦合器反馈配合使用。  以下链接将为您提供数据表和 Excel 设计工具、用于设计具有光耦合器反馈的 UCC28742反激式器件。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28742.pdf

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC652

    如果您对 UCC28742有任何疑问以及如何使用它进行设计、请在 e2e 中重新发布、标题中为 UCC28742、以便相应的应用工程师可以回答您的问题并支持您的设计工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您分享详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、