请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220EVM-744 您好!
您能否提供单节电池规格的以下详细信息?
我们正在使用单节锂离子电池3.7V 2600mA
截止电压上限值- 4.2V
截止电压下限- 2.9V
我们需要以下有关上电池规格的详细信息。
#DefaultDesignCapacity
#EDV0
#EDV1
#EDV2
#计量配置
#EDV0_HOLD_TIME
#EDV1_HOLD_TIME
#EDV2_HOLD_TIME
#CC_OFFSET
#Board_offset
#CC_GAIN
#CC_DELTA
谢谢你。