This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:通过 LISN 连接时、热插拔无法打开

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305344/lm5067-hotswap-is-not-turning-on-when-connected-through-lisn

器件型号:LM5067

您好!

我们在直流电源板设计中使用了 LM5067作为热插拔/浪涌控制器,如下所示。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5067_2D00_SCH.jpg

下一级是现成的 EMI 滤波器和直流/直流转换器。  

此设计在我们的实验室设置中正常运行。 但是、如果通过 LISN 施加直流电源 以进行 EMI/EMC 测试、则失败了。

热插拔未打开。 栅极电压仅达到约5V 至6V。当我们移除其中一个 MOSFET 时、它会将 MOSFET 部分导通。  

当提供的输入为30V 时、MOSFET 输出电压约为20V。 我们还移除了栅极电容器、这 没有 产生任何影响。

请查看电路并告知我们您的反馈。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaison:

    请填写设计计算器并与我分享。

    还请在不包含 LISN 的情况下分享启动波形。

     单个示波器屏幕截图中的 VIN、VDS、GATE、IIN。  

     单个示波器快照中的 VIN、VDS、GATE、计时器。  

    您可以参阅 数据表中的图9-21。